This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:关于 COMP/FSET 的 RCF

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500692/tps62442-q1-regarding-rcf-at-comp-fset

器件型号:TPS62442-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:
  我还面临与本主题类似的问题: -Q1:关于 COMP/FSET 上的 RCF -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 、用于 在启用 SSC 的情况下在补偿设置1中计算 RCF。 考虑到 SSC 的20%容差、我希望直流稳压器的运行频率接近支持的最大开关频率。 在这种情况下、它将小于3.3MHz。 要在补偿设置1中启用 SSC 以实现最安全的最大支持频率、您建议使用哪个 RCF 值?

谢谢、
Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivaparsad、

    让我快速向设计人员咨询并回复您。

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:
       感谢您的支持。 您是否收到了设计团队的任何更新?

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivaprasad、  

    与其他主题一样、我的建议也是18k、因为需要保持最大4MHz 限制、因此考虑到最大容差和 SSC 20% Fsw 变化、18k 是最安全的选择。

    谢谢、

    Farheen