This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65223-Q1:ADC 失效防护

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502484/tps65223-q1-adc-fail-safe

器件型号:TPS65223-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65224

工具/软件:

尊敬的 PMIC 专家:

我可以使用 GPIO4和 GPIO5作为 ADC 输入吗?

包括输入失效防护

我在 TPS65224数据表中看到 GPIO5提到了失效防护  

此致、

Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    只有 GPIO5和6是失效防护引脚。 GPIO4和5均可用作 ADC IN、但不能同时使用。 如果它们同时配置为 ADC_IN、则只有 GPIO4与 ADC_IN 类似、因为在这方面它具有更高的优先级。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niko

    感谢您的意见。

    此致、

    Sreenivasa.