This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:环路响应检查

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631000EVM, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494666/tps631000-loop-response-check

器件型号:TPS631000

工具/软件:

尊敬的团队:

客户已在其 PCB 板中测试了 TPS631000EVM 和 TPS631000、请检查其原理图、测试设置和结果、查看其测试是否良好。

原理图:此处为10ohom 电阻器

测试设置:

结果:

TI EVM

4.4Vin 0.5A Iout

客户电路板:

4.3V 输入、800mA 输出

3.3V Vin、500mA Vout

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    Tao 将很快为您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我认为您是说波特图测试中的峰值不合理、对吧?   

    大多数情况下、它们应该是由意外检测到的噪声或注入环路的噪声不稳定引起的。 对于设备本身、它没有机会在经过验证的图片中生成峰值。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    除了噪声尖峰、这里的增益和交叉频率是多少。 您认为在我们的 EVM 和客户电路板中、结果是否有意义?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    在 EVM 端、结果与我之前所做的测试相匹配。  对于客户电路板、请共享总有效输出电容、以供进一步检查。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3x10uF 和0.1uF 电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您发送的信息没有任何帮助、我需要输出电容器的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    我获得了它们现在使用的电容器数据表、请参阅下面的数据表来检查环路响应。

    e2e.ti.com/.../DataSheet_5F00_CL05A106MQ5NUN_5F00_20250409.pdf

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    根据客户的输出电容、结果是合理的。

    此致

    TAO