This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745:SPI

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732, TMDS273EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500968/lp87745-spi

部件号:LP87745
主题中讨论的其他器件:AM2732TMDS273EVM

工具/软件:

我们目前正在考虑将您的 AM2732器件用于我们的应用、并想了解有关周围电源电路的指导信息。

根据应用手册 AM273x 硬件设计指南(sprad61a.pdf)、电源使用 LM63625和 LP877451的组合进行配置、如第2节"电源"所述。
我们相信此配置与 TMDS273EVM 评估板的配置一致。

在这方面、我们有一个关于 LP877451的问题。
虽然我们知道该器件可以通过 SPI 进行配置、但它是否能在默认状态下正常工作、而无需任何特定配置?
我们计划设计电路、以匹配评估板的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noaki:

    Unknown 说:
    虽然我们知道此设备可以通过 SPI 配置、但它是否可以在默认状态下正常工作、而无需任何特定配置?

    您可能需要在初始化期间进行一些配置。 例如、如果要使用 WD 参数、可能需要对其进行配置。 您可能 需要清除一些中断、如果使用 MCU_ESM、可能还需要配置 MCU_ESM。 您可能希望在器件上电后启用 SPI CRC。 这一切都取决于您使用的功能。  

    如果不需要 WD 和 ESM 或 SPI CRC 启用。 然后默认情况下、在器件上电期间禁用 ESM 和 CRC。  

    但 WD 是启用的、需要禁用。  

    此致、

    Ishtiaque   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ishtiaque   ,
    感谢您的答复。
    我知道需要通过 SPI 进行配置。

    关于另一个主题、是否有任何推荐的 LP877451替代方案可以为 AM2732供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    在另一个主题上、是否有任何为 AM2732供电的 LP877451推荐替代方案?

    LP877451无法满足哪些要求? 您为何要寻找替代产品?  

    此致、

    Ishtiaque