This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919-Q1:合适的器件建议

Guru**** 2770565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22996H-Q1, TPS22992, TPS22810-Q1, TPS22860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493809/tps22919-q1-suitable-devices-recommendation

器件型号:TPS22919-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22810-Q1TPS22860、TPS22992、TPS22996H-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在寻找低侧开关、我想推广 TI 的负载开关。 但客户会请求:开关 MOSFET 的输入和输出可以连接到 GND。 我们是否有合适的器件可以满足该请求? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我对这些要求不太确定。

    输出端可以通过一些电阻连接到 GND。 OUT 电阻的情况下、它将被短路。

    客户是否需要短路保护并唤醒至短路?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    WebEx 中讨论的。 客户需要 Vin=0V 至12V 负载开关(汽车级)、因此我认为  TPS22810-Q1更合适。 您能帮助确认它是否能在 VIN<2.7V 时正常工作吗? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我将在下周中旬进行检查和更新。

    谢谢

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    您对此案例有一些更新吗? 谢谢。

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    很抱歉耽误你的时间。 我将于明天进行实验、并由 EOD 更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    您对此案例有一些更新吗? 谢谢。

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    很抱歉耽误你的时间。  

    我已经在实验室中测试了该器件、并就此与设计团队进行了讨论。

    器件在低于0.3V 的情况下工作正常、运行条件为1.6V。

    低于该电压时、器件未经验证或测试。 它可能会在不同的工作温度下关断。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我们是否有可以支持0V 输入电压的器件? 谢谢。

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    TPS22860是唯一一款0V 最小输入负载开关。

    TPS22992/7/9是高电流负载开关、最小 VIN:0.1V  

    对于汽车级、TPS22996H-Q1的最小 VIN 为0.6V

    谢谢

    Amrit