请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61042 工具/软件:
我使用了器件型号 TPS61042DRBR。 随附的原理图。 1到2秒后、此 LED 驱动器无法正常工作、显示屏变白。
请指导驱动7英寸 LCD 所需的所有硬件级别设置。 其背光等级通常为9.6V/ 180mA。
我是否需要设置开关频率、Backlite 控件等? 如果是、请提供如何设置它们的指导。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我使用了器件型号 TPS61042DRBR。 随附的原理图。 1到2秒后、此 LED 驱动器无法正常工作、显示屏变白。
请指导驱动7英寸 LCD 所需的所有硬件级别设置。 其背光等级通常为9.6V/ 180mA。
我是否需要设置开关频率、Backlite 控件等? 如果是、请提供如何设置它们的指导。