This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:TPS61042输出电压和电流设置

Guru**** 2504595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501036/tps61042-tps61042-output-voltage-and-current-settings

器件型号:TPS61042

工具/软件:

我使用了器件型号 TPS61042DRBR。 随附的原理图。 1到2秒后、此 LED 驱动器无法正常工作、显示屏变白。

请指导驱动7英寸 LCD 所需的所有硬件级别设置。 其背光等级通常为9.6V/ 180mA。

我是否需要设置开关频率、Backlite 控件等? 如果是、请提供如何设置它们的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    什么操作会触发空白显示? 您是否测量了 IC 每个引脚的波形? IC 可以再次上电吗?

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们重置下电上电、显示屏将运行几秒钟、然后再次进入空白状态。

    我们可以看到开关波形、在 IC 复位之前它看起来很好。

    请提供更多建议。

    此致、

    Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    1. 您在 CTRL 引脚上应用什么信号? 请仔细阅读8.3.4 CTRL 部分、检查施加在该引脚上的信号是否符合器件的运行条件。

    2.您能否在器件关闭之前捕捉 CTRL、OVP、SW 和 LED 的波形以查看是否有任何异常?  

    此致、

    Hongjia