This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:在心理上将 TPS62866操纵为100%占空比?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62869, TPS62866, TPS62867, TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500330/tps62866-psychologically-manipulating-tps62866-into-100-duty-cycle

器件型号:TPS62866
主题中讨论的其他器件:TPS62869TPS62867TPSM82866A

工具/软件:

如果我们使用这款器件玩弄脏话、那么它能否支持100%占空比、以实现一种除了我们之外没有人知道的秘密直通模式?

例如、VOS 通过模拟多路复用器连接到 VOUT

 但对于假的 BYP 模式、它会接地、大概是100%占空比?

IC 是否支持此模式?


好极了
Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    您需要什么 Vin 和 Vout?  为什么要100%模式?

    TPS62869支持更高的 Vout、因此具有100%模式。  您可以通过 I2C 将 Vout 调整得更高。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 为1节电池电压、例如3-4.2V。
    VOUT 的标称值为1.2V、但在某些情况下、我希望在不进行转换的情况下将 VIN 传递到 VOUT。 这是因为原因。

    通常、当转换器通过电阻分压器进行调节时、我可以直接将 FB 拉至地、并且转换器将会连接到100%占空比、前提是它能够实现100%占空比。

    根据我的理解、我们实际上无法将 VOUT 设置为在3V 至4.2V 范围内高于 VIN 的电压、对吗? 因为与此类似的 VOUT 最大值可能为1伏。



    好极了

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。  是的、TPS62866的设计并非如此。

    TPS62867是一款类似的器件、没有 I2C 接口和 FB 引脚。  因此、您可以像前面所说的那样将 FB 拉低、并进入100%模式。  我们会这样做吗?  我们还在电源模块中提供该器件 TPSM82866A。

    Chris