This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM81033:效率数据的输入电压

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501767/tpsm81033-input-voltage-for-efficiency-data

器件型号:TPSM81033

工具/软件:

尊敬的支持团队:
这与 SLVSHL0D 的图5-2相关。

红线 VIN=3.0V 且蓝线 VIN=4.2V 是否错误打印?
分别是3.3V 和4.8V 正确吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dice-K:

    抱歉、图例中的 Vin 不正确。

    正确答案应为:  

    VIN = 1.8V、 3.3V 、3.6V、 4.8V。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、
    感谢您的答复。

    我明白这是一个拼写错误。
    如果您能更正、我将不胜感激。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dice-K:

    为您的关注而精心记录。

    即使是数据表中的小幅更新、也需要许多审查和相当长的流程、 很抱歉我们可能会进一步收集可能的错误并一起更新。

    此致

    Lei