This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51388:TPS51388 BYP 电容器

Guru**** 2925330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502100/tps51388-tps51388-byp-cap

器件型号:TPS51388

工具/软件:

你(们)好  

在我们的设计中、输入为12V、输出为4.2V、我们是否可以安装 DNI C1806?
或 C1806?

BR
Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的、您可以 DNI C1806。 谢谢。

    Aurora