This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51440, LM61440, LM63440-Q1, LM5190, LMR60440, LM25190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501667/power-management-forum

器件型号:LM5190
Thread 中讨论的其他器件: LMR60440LM25190、LMR51440 、LM63440-Q1、LM61440

工具/软件:

我的问题是:

是否有 IC 用于设计具有以下参数的恒流电源:

  • 输入:10-13VDC (最大50瓦)
  • 输出4A 恒定电流(最好从1A 升至4A)

我找到了 LM5190、但太复杂了!

答案:

您好、Piet  

在 WVB 团队中、我认为 LM5190是能够通过集成 CC 调节 环路来实现 CC 调节的器件。 如果您的最大输入电压仅为13V、请联系 MVB/LVB 团队并检查是否有更好的设备。  

- EL  

如何联系 MVB/LVB 团队

BR、

Piet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piet:

    LM25190 42V 额定电压版本是理想之选、因为它具有集成的 CC 环路、而且不是那么复杂。 但是、如果您需要一个转换器(具有集成 FET)并可以添加一个外部 CC 环路、请查看 LMR60440、LMR51440或 LM63440-Q1 (或降压转换器器件比较表中的其他4A 转换器)作为可能的替代产品。

    此致、

    Tim