请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25762DQ1EVM 工具/软件:
您好、专家、
我正在使用 GUI 设置 TPS25762DQ1EVM、我有一个有关 PDP (PD 功率)的问题。
当我在 GUI 中设置5V 和9V、最大端口功率为27W 时、会自动显示三个 PDP。 PDP 究竟有什么作用? 它是否会影响 PD 协商? 我想1~3 PDP #0在 PD 协商中如何发挥作用。


谢谢、
Kento