This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762DQ1EVM:如何使用 PDP

Guru**** 2815175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25762DQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500855/tps25762dq1evm-how-to-use-pdp

器件型号:TPS25762DQ1EVM

工具/软件:

您好、专家、

我正在使用 GUI 设置 TPS25762DQ1EVM、我有一个有关 PDP (PD 功率)的问题。

当我在 GUI 中设置5V 和9V、最大端口功率为27W 时、会自动显示三个 PDP。 PDP 究竟有什么作用? 它是否会影响 PD 协商? 我想1~3 PDP #0在 PD 协商中如何发挥作用。

谢谢、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    PDP (电力输送功率)定义为在供电方和受电方之间实现良好的互操作性。 这是 PD 协商所必需的。 您只需将其保持不变、因为它们是 由 GUI 自动生成的。 有关更多详细信息、您可以查看 USB IF 上的规范。  

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    感谢您提供的信息。 我已经研究了 USB IF 的规格。 我想确认我的理解。 我在 PDO 中设置的是5V 和9V。 但是、PDP 显示5V、5.9V 和9V。 这是否意味着 PD 供电方在 PD 协商后可以输出5.9V? 或者、它只是为了实现互操作性、源输出仅为5V 和9V?

    谢谢、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    您是对的、您将不会看到5.9V 的固定 PDO。 源输出仅为5V 和9V。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 谢谢!