This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4812-Q1:INP 和 LPM 功能混淆

Guru**** 2812715 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501646/tps4812-q1-inp-and-lpm-function-confusion

器件型号:TPS4812-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP41115

工具/软件:

e2e.ti.com/.../tps4812.pdfe2e.ti.com/.../TPS4812_2D00_Q1_2D00_CALC.xlsmHiTI、

我制造的系统的连接顺序为:电池到 TPS48120-Q1、然后负载(使用大容量电容)到 TPS48120-Q1输出。

而且、阅读 TPS48120-Q1数据表、尽我所能后、仍无法找到触发应用的两个 INP 和 LPM 输入的理想方法。 您能告诉我应该如何做到这一点吗?

所需的顺序如下所示:

  1. 所有路径关闭
  2. 电池连接到 TPS48120-Q1输入
  3. 负载连接到 TPS48120-Q1输出
  4. 大容量电容器通过 Q13进行预充电
  5. Q13关闭
  6. 主路径打开

TPS48120-Q1的任何自主功能是否可以满足这些要求? 或者、我是否必须手动切换输入才能创建该功能?

  1. 所有路径均关断(LPM 高电平、INP 低电平)
  2. 电池连接到 TPS48120-Q1输入
  3. 负载连接到 TPS48120-Q1输出
  4. 大容量电容器通过 Q13进行预充电(LPM 为低电平)
  5. Q13关断(LPM 高电平)
  6. 主路径导通(INP 高电平)

此外、您能否查看我的原理图以确保使用了正确的元件? 我使用提供的计算器生成值、并附上该计算器值。

该负载基于使用10节锂离子电池的240W USB-C 双向电源的 PMP41115参考设计、因此我假设它不会消耗/提供太多的电流、直到某个器件连接到 USB-C 端口、而这只会在组装器件后发生。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rain、  

    是的。 自动负载唤醒功能使您能够在超过 LWU 阈值时自动从预充电切换到主 FET。

    电源设计注意事项、  

    1. 考虑在 Vs 引脚处添加一个用于电压瞬态的 RC 滤波器
    2. 在输入端添加 TVS 二极管以实现电压瞬态、在输出端添加 TVS 二极管以实现负电流  
    3. 为闭锁选项添加一个与 CTMR 值并联的100k Ω 占位符
    4. 仔细检查您的 CBST 值。 该值应等于全部四个 FET 的总电荷/1V。 240nC 似乎只有1个 FET
    5. 在每个 FET 上添加单独的栅极电阻器、以降低线路电感
    6. 在 ISCP 引脚与 DRN 引脚之间添加电容器以降低噪声
    7. 确保 CS2-在 RSNS 之后直接连接到 DRN 引脚
    8. 对于任何 EMI 问题、请添加与 CS-和 CS+引脚串联的铁氧体磁珠占位符。 这些铁氧体磁珠有助于限制高频噪声、并提高内部 IMON 放大器的辐射抗扰度。 推荐的铁氧体磁珠:MMZ1608D121CTAH0。

    谢谢您、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    非常感谢、Will Slight smile