This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:关于OCC和OCD 触发过流保护后、Recovery Threshold的问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500949/bq27z746-occ-ocd-recovery-threshold

器件型号:BQ27Z746

工具/软件:

我的OCC设置为0.66A、OCD也是0.66A、Recovery Threshold是20mA和-20mA、延时30S、我用0.7A充电电流测试过流保护、过流保护之后、我把充电电流设置为0.6A、结果在30S之后、就恢复充电了、这与我设置的Recovery Threshold = 20mA、不符合啊、这是怎么回事啊

另外、我的放电过流之后的恢复测试也是一样的情况。放电过程中、我把电流调到0.7A、触发了过流保护(关断输出)、于是我把负载的电流设置到0.6A、结果30秒之后、自动就恢复了输出。而不是输出电流< 20mA之后、才恢复输出。请问这是什么原因、是我的理解有误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rong、

    您可以从电量计发送 gg 文件吗?

    您是否还可以发送一个显示此行为的日志文件?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../00.gg.csv查请收、并请帮看下,谢谢!e2e.ti.com/.../00.xls</s>、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我突然想到、但是如果按上面的条件、真的要按小于恢复阀值电流才能恢复、那么和实际充放电逻辑也会有冲突、比如:充电过流保护后、无论重新接入或不断开充电器、此时电流都为0、而恢复时充电器电流是不会随保护板设置改变的、如果大于恢复阀值、岂不是不能充电了。同理、放电过流也是一样的情况。μ s
    以上能否帮忙解答、非常感谢!μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rong、  

    在研究此问题之前、您可以将文本翻译成英语、以避免混淆。

    谢谢您、
    Alan