This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:TPS560430YF 可在14V 或15V 输入电压下提供9V 或12V 输出

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501258/tps560430-tps560430yf-for-9v-or-12v-output-from-14-15v-input

器件型号:TPS560430
主题:LM317中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我使用 TPS560430YF 进行了设计、请查看此处的图像: https://imgur.com/a/tV1q3US

我在当前电路板中尽可能优化了布局、没有其他可用空间。 输入电容器并不完美、但很好。 2x100nF 0402电容器非常靠近 Vin 引脚以及其他1x10u 0805 + 2x22u 1206电容器。

所选的反馈电阻如下:

12伏
R_TOP = 243k
R_bot = 22k


9V
R_add = 649k ->使用开关进行切换、使其脱离电路或与顶部电阻243k 并联、从而形成大约176.5k 的9V 顶部电阻。

请检查计算和布局并提供您的反馈

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以看一下原理图和布局。 确保在操作期间不要切换打开反馈开关。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在操作过程中更改它会发生什么情况? 我的意思是、它只是一个反馈电阻器。

    我使用 lm317尝试了完全相同的电路,它工作正常。

    请说明

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于某些转换器、在降压转换器运行时更改 Vout 时可能会导致不稳定。 我不知道这是否会导致此部件出现问题。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请注意、输出电流不会超过150 -200 mA、在某些情况下会是0mA、因为 PSU 将安装在特定器件的多个版本中。

    从9V 更改为12V 或相反是否是相同的问题?

    请尝试检查此特定器件、看看它是否确实会导致问题。

    我会指示客户在操作过程中永不改变、但这仍然是一个很好的衡量标准。

    另外、它是600 mA 等级、但据我所知、它确实具有短路保护。 我的问题是、它在哪个电流下会执行该操作? 它是否可靠并且可以保护器件? 但我不需要非常精确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、在降压稳压时、切换到9V 至12V 以及反向电压可能会出现问题。 我们建议在降压稳压时仅开关 FB 电阻器。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能告诉我可能会发生什么情况吗? 会使其超出稳压范围还是到底什么? 如果电路断电、然后再次接通、它是否会恢复并恢复正常运行?

    您没有回答我关于短路保护的问题、请检查上面的内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    潜在的问题包括过压、欠压、fb 不稳定、电流尖峰、COUT 或负载上的应力、触发断续模式、关断行为等

    短路保护:

    您可以在数据表中详细了解这一点。

    此致、

    Rahil