This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:检测电阻与 SRP 和 SRN 之间的反向连接

Guru**** 2812675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500806/bq34z100-g1-reverse-connection-of-sense-resistor-to-srp-and-srn

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具/软件:

您好:

我正在进行一个新设计、其中 BQ34Z100-G1电池电量监测计位于电路板上、带有电池充电电路、而不是电池组中。  如果我将电池的负极侧接地、则无法连接 BQ34Z100的电流检测电阻。  由于 SRN 输入不应低于接地值、因此我想将电池负极连接到电流检测电阻、并将电流检测电阻的另一侧连接到电路接地(也连接到电池充电电路的接地端)。  这意味着我需要将 SRN 输入接地、并将 SRP 输入连接到电流检测电阻、这与数据表中应用电路所示的方向相反。  这是否会导致 BQ34Z100-G1运行出现问题、或者这是否会使电量监测计按预期工作?

谢谢!

Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurt、

    关于电流检测电阻及其应如何连接到原理图中的最简单方法是、它将与 PACK (-)>> SENSE Resistor >> Battery (-)密切相关。 在这种情况下、接地只是电池(-)、但检测电阻的作用是在电池的低侧承载负载。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurt、

    关于电流检测电阻及其应如何连接到原理图中的最简单方法是、它将与 PACK (-)>> SENSE Resistor >> Battery (-)密切相关。 在这种情况下、接地只是电池(-)、但检测电阻的作用是在电池的低侧承载负载。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。  我了解数据表中的图纸告诉我、即电池组、用来检测电池电阻。  但是、在我的例子中、电池已包含在电池组中。  因此、我要将电池负极连接到=>检测电阻=>接地。  为了执行此操作、我将电量监测计的 SRP 引脚连接到检测电阻的顶部、并将 SRN 引脚接地(检测电阻的另一侧)。  您看到这方面的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurt、  

    您是正确的、您需要连接 BATT (-)>>检测电阻>>负载(-)、在我中唯一需要保持的是、您希望 SRP 和 SRN 连接尽可能与检测电阻连接、并通过保持布线较短或向布线添加更多覆铜来更大限度地减小压降。

    谢谢您、
    Alan