This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A21:2.85V 输出、采用 DSBGA 封装

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A21, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500868/tps7a21-2-85v-output-in-dsbga-package

器件型号:TPS7A21
主题: TPS7A20中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

TPS7A21系列采用 DSBGA 封装的2.85V 输出是否可用? 如果可用、具体的器件型号是什么?可以在哪里订购?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS7A21目前没有2.85V 版本、但 DSBGA 中有一种电流较低的替代产品(2.85V 可用): TPS7A20285PYCKR

    此300mA 替代产品是否适用于您的应用?

    下面是快速规格比较:

      TPS7A21 TPS7A20
    Iout (Max)(A) 0.5 0.3
    输入电压(最大值)(V) 6. 6.
    输入电压(最小值)(V) 2. 1.6
    输出电压(最大值)(V) 5.5. 5.5.
    输出电压(最小值)(V) 0.8 0.8
    固定输出选项(V) 2.8、3.3、3.45 0.9、1.05、1.2、1.5、1.8、 1.825、1.85、2.2、2.4、2.5、 2.7、2.8、2.85、2.9、3、 3.1、3.2、3.3、3.6、4、 4.2、4.5、5、5.5
    PSRR @ 100
    kHz (dB)
    61. 60
    噪声(uVrms) 7.7. 7.
    精度(%) 1.5 1.5
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    130 110
    IQ (典型值)
    (mA)
    0.007. 0.0065
    输出电容器类型       陶瓷电容器 陶瓷电容器
    热阻
    θJA (°C/W)
    197.1. 179.1.
    工作温度
    范围(C)
    -40°C 至125°C -40°C 至125°C
    封装尺寸:mm2 0.4mm2:.63 x .63 (DSBGA|4) 0.38mm2:0.616 x 0.616 (DSBGA|4)、8.12mm2:2.8 x 2.9 (SOT-23-5)、1mm2:1 x 1 (X2SON-4)
    额定值 目录 目录
    功能 使能、输出放电 使能、输出放电

    此致、

    Andres