This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:TPS7H1101A-SP

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1101A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500741/tps7h1101a-sp-tps7h1101a-sp

器件型号:TPS7H1101A-SP

工具/软件:

回复:并行 TPS7H1101A-SP 运行。

他们是否有任何指导文档可用于设置并行配置?

如何选择连接和元件值?
数据表包含信息、但似乎有点稀疏。

Kevin D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于该 LDO、并联配置的主要连接为:

    • 共享 VIN 和共享 VOUT
    • 将 SS 引脚连接在一起并将 EN 引脚连接在一起
    • 通过共享的 FB 电阻网络将 FB 引脚连接到同一调节点
    • 对于两个 LDO、将一个器件的 CS 引脚连接到另一个器件的 PCL 引脚  

    每个 LDO 都应具有自己的10nF COMP 电容器和自己的输入电容器。 我还建议将 SS 电容器和输出电容器分开、以便将它们局部放置在每个器件的引脚附近。  

    如果有任何具体 问题可以进一步阐明、包括您提到的元件值选择问题、请告诉我。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    感谢您的答复!

    数据表中未按所述指示连接。  

    RE: "RCL" (CS 和 PCL 引脚连接。)
    数据表指示"RCL"是可选的... 或者建议当电流大于6A 时、电阻值为3.75K。


    例如:  
    我预期的并联用例不需要增加电流输出、而是需要降低物理封装中的功率耗散。
    用例:
    1) VIN = 5.0V - 5.2V; VOUT = 3.3V; Inom = 1.0A;Imax = 1.8A;折返= 2.0A
    1)  VIN = 5.5V - 6.0V、 VOUT = 5.0V、 Inom = 1.0A、 Imax = 3.0A、 折返=+25安培

    考虑到这些条件、单个器件的功率耗散范围为2.0至5.5瓦(砖墙限制)。  
    这对我们的舒适区来说有点太热了。  
    因此、我们希望在两个封装之间分担热负荷、以降低每种封装的热负荷并提高其可靠性。   

    您能否确认、对于较低的标称电流、在并联运行中、可以/应该直接进行这些连接?... 互连电阻的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin、

    感谢您扩展所需的用例。 我的理解是、无论总负载是否大于单个 LDO 的额定电压、都需要 PCL 和 CS 引脚之间的电阻器。  

    这主要是因为、如果一个 LDO 先于另一个 LDO 进入折返电流限制(由于两个器件进入电流限制时存在不匹配)、则会出现电流共享问题。 使用 RCL 电阻将 CS 引脚连接至 PCL 引脚可使 CS 引脚电压随着负载增加而降至 VREF 阈值的90%以下、从而禁用折返电流限制模式。  

    祝您一切顺利、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    非常感谢您的答复。

    数据表指出、共享模式所需的两个"PCL"电阻器任意值为3.75k。

    为了在所有负载下正确共享操作、计算电阻值的最佳方法是什么?

    启动 TPS7H1101A 计算器工作表 (可从 TI 网站获取)适用于这种情况??


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin、

    没问题。   在给定系统级电流限制的情况下、与单个器件的 PCL 电阻和电流限制设定点相关的数据表公式也可用于计算2器件并联系统中 RCL 电阻值。 您当然可以使用计算器工作表来帮助进行计算。

    例如:

    两个7.13k RCL 电阻器用于并联连接2个 LDO 的 CS 和 PCL 引脚 、以将标称系统级电流限制设置为4.45A。  

    务必要考虑 VREF、CSR 和电阻器容差的变化、以便电流限值不会设置得太接近最大预期负载。

    此外、当 CS 引脚由于 VCS <~300mV 而无法再灌入额外电流(CS 引脚正常运行所需的偏置)时、并联配置中的电流限制本质上会被触发。 遗憾的是、此电压没有指定参数并且尚未进行表征、因此最好留出一些额外的裕量并验证/调整最终硬件、以确保在任务的预期环境条件下按预期运行。  

    我已经注意到此处的详细信息、以防在未来的数据表版本中有机会改进这些描述。

    谢谢、

    Sarah