This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76201-Q1:时基故障(FIT)值

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495154/tps76201-q1-failure-in-time-fit-value

器件型号:TPS76201-Q1

工具/软件:

TPS76201QDBVRQ1的时基故障(FIT)和平均故障间隔时间(MBTF)值是多少?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Todd:

      可以 在此处检索 所有器件的 FIT 和 MTBF 数据。 TPS76201QDBVRQ1的估算值为:MTBF:2.86x10^9、时基故障:0.4。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。  这正是我想要的。

    t