主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、先生
我‘d 使用 BQ27427的 BIN 引脚上的外部 NTC 来测量电芯温度。 我尝试 在室温下使用一个10K (1%)值的电阻器、该电阻器连接在设计板上的 BIN 和 VSS 之间。
并上拉 VDD;Ω 上的10k-R2713电阻
如果电池电量监测计 BQ27427-0的二带上存在上拉电阻 R2713 (10k Ω)、则我们电池电量监测计的 NTC 检测温度误差约为30至40度;但如果移除该上拉电阻器或将其替换为100k Ω 电阻器、则 NTC 检测温度误差约为6至10度。
我的问题:基于10k Ω 上拉电阻电路、我们如何才能获得正确的问题值?
附上我的 示意图 。