This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:修改 UCC28750EVM-071设计以采用1200VDC 输入

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722, UCC28750EVM-071, UCC28704, UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501476/ucc28750-modifying-ucc28750evm-071-design-to-take-1200vdc-input

器件型号:UCC28750
Thread 中讨论的其他器件: UCC28704UCC28742、UCC28722

工具/软件:

您好、

我想使用 UCC28750EVM-071设计作为高输入电压隔离式直流/直流转换器的起点。 输入电压范围= 200V 直流至1200VDC、输出电压= 24V、最大输出电流= 1.87A。 除了明显的元件额定电压修改之外、还需要对  UCC28750EVM-071设计进行哪些其他修改才能满足这种更高的输入电压要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,如果有一个更适合此应用的组件,我是所有的耳朵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    6比1是输入电压变化很大的结果。  您可能更适合使用变频的 DCM 反激式转换器进行设计。  为此、您可以使用初级侧调节 UCC28704或 UCC28742。

     

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何使用 UCC28722控制器设计适用于宽输入范围的反激式转换器。  不过、同样的技术也适用于 UCC28742和 UCC28704。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua781

     

    如果您需要这些器件中的任何一款的进一步帮助、请在 e2e 中重新发布器件型号(位于主题标题中)、以便相应的应用工程师可以帮助您进行设计。

     

    此致、