This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:扩展温度范围 LM5119多相降压控制器

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503946/lm5119-extended-temperature-range-lm5119-multiphase-buck-controller

部件号:LM5119

工具/软件:

我正在寻找一个能够处理-55°C 至+125°C 温度范围的多相降压控制器。

我过去使用过 LM5119、但温度范围仅为-40°C 至+85°C。 除了工作温度范围外、  

最好使用单封装四相控制器来驱动外部 FET。

不确定 TI 是否会生产此类产品、因此我想我会问。

谢谢、

Kevin