This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:查看(BQ25798为 IC + TLV61047 (24V)升压+ TPS629210 (3.3V)降压)的电源原理图

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TLV61047, TPS629210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503813/bq25798-review-the-power-supply-schematic-for-bq25798-charging-ic-tlv61047-24v-step-up-tps629210-3-3v-step-down

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: TLV61047TPS629210

工具/软件:

e2e.ti.com/.../multi_5F00_sensor_5F00_system_5F00_Power_2D00_block.pdf

请查看电源原理图。
请下载随附的 PDF。
电源说明
BQ25798为 IC 充电负责为3节电池充电并将电力传输到系统。
系统将提供的功率提升24V (TLV61047)、并将其降压3.3V (TPS629210)。
我们使用 EVM 套件电路作为基础、采购了 TI 的 EVM 套件并为我们的系统开发了电路。

-。 输入源信息
1.太阳能电池板+ MPPT :
VOC = 21.8V
VMPP = 18.6V
最大功率点比= 85
VOC_pct = 101 (15.75v)
2.适配器
12.6V、4A
3.电池3s 12.6v

-。 电源电路块
1. BQ25798降压/升压电池充电器/3s/12.6V
TLV61047DDCR_12V 至24V 电压升压器
TPS629210DRLR_12V 转3.3V 降压

-。 系统方框图
请参阅图片。

感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jonghyo,

    方框图看起来是合理的。

    此致、

    Jeff