This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:根据 SLVAF11进行稳定性分析所需的参数(ACP&ωRI)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A, TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503702/tps51396a-needed-parameters-acp-ri-for-stability-analysis-according-to-slvaf11

器件型号:TPS51396A
Thread 中讨论的其他器件: TPS51396TPS568230

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我收到 TI 关于降压稳压器(TPS51396A)的简短申请。

应用报告"SLVAF11"介绍了如何为稳定稳压器选择 LC 组合。 但是、为了完成此计算、需要两个特定于稳压器的常数"ACP"和"ωRI "。

对我来说、有以下问题:

  • 此应用报告是否甚至适用于此稳压器?
  • 您 ωRI 是否有"ACP"和"Δ 参数? 是否可以将这些参数发送给我?
  • 稳压器的数据表中指定了一些建议的元件值。 对于 最小输出电容、如果系统仍将保持稳定(根据应用报告"SLVAF11")、是否可以使用低于指定值的值?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    1.适用。

    TPS51396的参数与应用报告中的 TPS568230相同。 您可以参考它。

    3.数据表上的表格包含开发过程中验证的最小值/最大值。 可以使用比建议的最小值更低的电容。

    应用报告 SLVAF11提供了一种理论上计算最小值的方法。 但您仍需要在工作台上验证 BOM。 有时、最小电容值受输出纹波或负载瞬态性能要求的限制、而不是稳定性要求、本应用报告不考虑这些要求。

    谢谢、

    Andrew