请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92664-Q1 工具/软件:
规格中指定了 FET 上限(IFET)限值、但如果以较低电流使用、是否存在任何问题?
例如、IFET = 30mA 或100mA。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
规格中指定了 FET 上限(IFET)限值、但如果以较低电流使用、是否存在任何问题?
例如、IFET = 30mA 或100mA。
谢谢。