工具/软件:
我的硬件设置:VDDIO/EN 通过820K Ω 串联电阻器被 CPU GPIO 引脚拉高
案例1:VIN=19V、TPS61194工作并正常工作、如下图所示、 VDDIO/EN 引脚上拉至2.29V 以启动 TPS61194 升压功能。
通道1 (黄色): CPU GPIO
CH2 (红色): VDDIO/EN 引脚

PS:忽略0秒时发生的第一个上拉
CASE2:VIN=12V、升压功能异常、VDDIO/EN 未正确上拉。
VDDIO/EN 仅为1.16V、VDDIO/EN 的输入高电平为1.65V、因此未启用升压功能。
通道1 (黄色): CPU GPIO
CH2 (红色): VDDIO/EN 引脚

同时、FAULT 引脚也有异常
通道1 (黄色): 故障引脚
CH2 (红色): VDDIO/EN 引脚

电路出了什么问题? 仅当电压相对较低时才会出现异常。
TPS61194内部是否有任何漏电流?
谢谢