This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:12V VIN 时 VDDIO/EN 电压异常

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499051/tps61194-vddio-en-voltage-abnormal-when-12v-vin

器件型号:TPS61194

工具/软件:

我的硬件设置:VDDIO/EN 通过820K Ω 串联电阻器被 CPU GPIO 引脚拉高

案例1:VIN=19V、TPS61194工作并正常工作、如下图所示、 VDDIO/EN 引脚上拉至2.29V 以启动 TPS61194  升压功能。

通道1 (黄色): CPU GPIO

CH2 (红色): VDDIO/EN 引脚

PS:忽略0秒时发生的第一个上拉

CASE2:VIN=12V、升压功能异常、VDDIO/EN 未正确上拉。

VDDIO/EN 仅为1.16V、VDDIO/EN 的输入高电平为1.65V、因此未启用升压功能。

通道1 (黄色): CPU GPIO

CH2 (红色): VDDIO/EN 引脚

同时、FAULT 引脚也有异常

通道1 (黄色): 故障引脚

CH2 (红色): VDDIO/EN 引脚

电路出了什么问题? 仅当电压相对较低时才会出现异常。

TPS61194内部是否有任何漏电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yating:

    您是否在 EVM 上运行? 您能分享一下原理图吗?

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hongjia

    它在我们设计的电路板上进行操作、  原理图作为附件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yating:

    1. BAKCLIHGT_EN 的信号来自哪里?  BACKLING_EN 与 VIN 之间有何关系?   

    2. VDDIO/EN 引脚是输入引脚、此引脚应处于高电平(>1.65V)才能启用器件。 您提到使用820k Ω 电阻器作为上拉电阻器、在原理图中显示1k Ω。 您能否确认? 或者、可以放置一个电阻分压器吗?

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hongjia

    VDDIO_EN 引脚由 BAKCLIHGT_EN 控制、 BAKCLIHGT_EN 由 CPU 拉至3.3V

    2.R213=820Kohh 而不是1K Ω、820K Ω 是我们需要的值

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yating:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yating:

    VDDIO/EN 引脚电压必须高于1.65V 才能使器件正常运行。 820k 上拉看起来为高电平、以使器件正常工作。 您是否可以直接向 VDDIO/EN 引脚馈送3.3V 电压、或至少使用1k 等较低的上拉电阻?

    此致、

    Hongjia