This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:需要4-5A 驱动 TEC。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503431/tps63070-need-4-5a-driving-tec

器件型号:TPS63070

工具/软件:

我正在使用  TPS63070来驱动 TEC、但需要更大的电流。 是否有器件可以做到这一点?

VIN=5.5VDC

VOUT = 1至6V 直流。  

电流4A。  

任何可以灌入4A 电流的器件? 采购不是问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    抱歉、目前我们没有这样的 IC 可以灌入4A 电流。  

    此致、

    木林