This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有时在&&39;Cell Balance Interval&#39内不继续平衡;

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500232/bq76952-sometimes-balancing-does-not-continue-for-cell-balance-interval

器件型号:BQ76952

工具/软件:

您好、

我目前正在使用 bq76952芯片开发 BMS 固件、该芯片用于监控我们的15节磷酸铁锂电池组。

当电芯非常接近充电结束电压(即3.65V)时、AFE 往往在"Cell Balance Interval"内不继续平衡。 我已将该值设置为15秒。

当所有条件都满足平衡处于运行状态的要求时、就会发生这种情况。

-低于"电池平衡最低电池电压(充电)"的最小电池电压

-系统处于充电模式:充电电流大于"Chg Current Threshold"

-电芯 V 差值大于"电芯平衡最小差值(电荷)"

 

我的理解是 AFE 将每"Cell Balance Interval"秒重新评估一次电芯平衡条件、因此如果它开始平衡、它必须继续平衡至少"Cell Balance Interval"。

是否存在任何在不满足时可以立即停止平衡的条件?

此致、

李庆宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:

    很抱歉晚才回复。 我最近不在办公室。 如果发生以下任何事件、则会立即禁用平衡(无需等待间隔计时器到期):

    1. 器件进入 CONFIG_UPDATE 模式。
    2. 发生来自 Settings:Protections:Enabled Protections A 的启用保护警报。
    3. 发生来自 Settings:Protections:Enabled Protections A 的启用保护故障(COV 故障除外)。
    4. 发生启用的永久失效故障。
    5. 器件进入 DEEPSLEEP 模式。
    6. 器件进入 SHUTDOWN 模式。

    您是否仅在正常模式下运行平衡? 您是否禁用了睡眠模式?

    BRS

    KIAN