This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:上升/下降时间

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503695/bq77915-rise-fall-time

器件型号:BQ77915

工具/软件:

你好  

我有几个问题:

1.-为了使我的上升/下降时间更快、我使 Rdsg = 330 Ω、RGS_DSG = 10K Ω->这可以吗? 对我来说、它是有效的、但长期而言、这对芯片来说还是可以的?

2.-当我有我的负载 连接,并通过断开一个感应电压从巴特里帕克,使 OW 故障。  然后、重新连接缺失的 OW 检测电压导线>我的 DSG FET 发出的噪音似乎无法完全导通。 它仅流过 应流过的完整电流的一小部分。 但是、当我断开负载 并重新连接时、就像 FET 能够完全导通、他们会停止发出噪声。 此时充满电流也会流动。 为什么会这样?  

3.-当我禁用负载移除并进行短路时、芯片在 tcd_rec 时间(通常为500ms)后是否重新打开 FET? 我的意思是缩短电路可能仍处于活动状态、那么芯片是否一直在导通和关断 FET? 或者它的行为比什么? 我想测试短路、如上所述、我已禁用负载移除。 那么 芯片将如何反应呢?  

谢谢  

Silvan