This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74912-Q1:FLTn 启动行为

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501950/lm74912-q1-fltn-start-up-behavior

器件型号:LM74912-Q1

工具/软件:

您好:

我有3个问题。

  1. EN 处于低电平状态时的 FLTn 的状态是什么?
  2. 我 是否可以使用 FLTn 引脚启用 LM74912-Q1?
  3. FLTn 引脚的启动行为是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    当 EN 为低电平时、FLTb 因上拉而保持高电平。

    2.不能,FLTb 是控制器的输出引脚,无法启用控制器。

    3. FLTb 的启动行为取决于上拉基准。  

    仅在以下情况下、FLTb 才会被拉低。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的答复!

    由于使用的上拉电阻器、FLTb 处于高电平、因此它也可用于启用控制器、对吧? 发生故障时、信号会被拉低并禁用控制器。

    我担心的是、这会产生某种故障循环->禁用->启用(由于上拉)->故障等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    是的、它可能会创建一个循环。 但使用 FLTb 启用另一个控制器的想法并不糟糕。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 FLT 情况已清除、它也会循环吗? FLTb 状态是否比 Vout 启用更快? (请参阅下图)




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    是、FLT 状态(如果更快)  

    此致、

    Shiven Dhir