Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, EV2400
主题中讨论的其他器件: EV2400
工具/软件:
您好:
我们使用的是 BQ7694204 采用的 SPI 配置中的一个 STM32微控制器 外设。 我们面临的问题如下:
-
负载条件下的压降:
-
最高输入电压 26V 测量的。
-
连接 A 时的功耗 负载终端 、电压降至 2V 。
-
-
SPI 通信故障:
-
我们已根据配置了 SPI BQ76942软件开发指南 。
-
。 STM32 MCU 发送数据 、但我们不会收到 BQ7694204的任何确认(MISO 保持高电平/不变)。
-
附加 SPI 事务日志以供参考。
-
-
稳压器状态:
-
我们还检查了 REG18和 REG12输出 他们似乎在工作。
-
不过、 IC 未通过 SPI 响应 .& 无法进行数据确认
-
"C:\shockwave2.0\BMS\BMS_BQ76942、BOM\Bq7694204 ti.pdf"
-
我们还附上了我们的 原理图 供审核。 请说明出现此行为的可能原因以及我们应执行的任何调试步骤。
谢谢你。
附件:
-
SPI 日志屏幕截图
-
原理图