This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:关于准时的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM62460, LMR66430, TLVM14406, TLVM23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501241/lm62460-question-about-on-time

器件型号:LM62460
主题中讨论的其他器件: LMR66430TLVM14406TLVM23625

工具/软件:

您好团队:

我创建的设计的条件, Vin:24V/Vout: 2.3V/Iout :2A。

如果我使用 LM62460、Webench 会警告最短导通时间运行。 因此、如果我降低了开关频率、由于相位裕度较低、设计更新失败。

webench.ti.com/.../125

但是、如果我使用 LMR66430、即使2.2MHz 开关频率也没有最短导通时间运行。 LM62460和 LMR62460的导通时间规格相似。

所以、我不明白 LM62460为什么不能满足规范。

webench.ti.com/.../124

此外、如果可能、您可以针对这种情况建议正确的解决方案。 客户正在寻找具有高效和良好热性能的解决方案  

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    我会再回来的。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    如果可能、客户还考虑在同一用例中使用 TLVM14406 (通过单输出)。

    但是、尚未提供该器件的 Webench 仿真。  

    您还能检查一下吗?

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    当占空比非常低且开关频率较高(在本例中为9.58%)时、最短导通时间是一个挑战。 由于转换比较低、LM62460会发生频率降低。 我不确定这里是否是 LM62460是最佳选择、因为这是一款6A 器件、对于2A 应用来说是一个大材小用。 不同的器件具有不同的内部误差放大器及其各自的补偿网络-因此、即使关断/导通时间规格相同、(在内部补偿器件中)也可能具有相位裕度限制。  

    输入电压范围是多少?  

    对于您的应用-最好的器件可能是 https://www.ti.com/product/LMR60420。 这是一款具有优化成本和特性的新器件。  

    TLVM14406是一款具有集成电感器的模块、因此如果客户对尺寸优化的功率级设计感兴趣、也可以使用该模块。 它还将提供更简单、更快速的上市时间。 但这也是一个大问题、因为这是双路输出设计(适用于2A/3A)和4A/6A 单路输出设计。 例如: https://www.ti.com/product/TLVM23625 将是此处最优化的解决方案。  

    我建议我们通过内部邮件对此进行讨论。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您的答复。 我来提出 TLVM23625。 这将是最好的。  

    此致、

    Austin