This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关断取决于电池包电压

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492817/bq76952-shutdown-is-depend-on-pack-volatege

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76942

工具/软件:

尊敬的专家

随附的波形用于 BQ76942的关断测试。 RST-SHUT 引脚被上拉1.2S 后、AFE 的3.3V 电压没有立即断电、并保持在2.85V、直到 PACK 引脚的电压在 AFE 关断之前降至7V 以下。  

LD 引脚连接到 GND。

这些问题不会在 BQ76952中找到、为什么会发生?

连接了 TS 引脚和 SHUT 引脚波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    很抱歉晚回复。 该团队最近的资源有限。

    您能否共享其 TS2引脚连接? 我看到、器件进入 SHUTDOWN 模式后、TS2仅为~3.5V。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel

    我在这里关闭这个主题,因为你没有回复很长一段时间。 如果您还需要这里的帮助、请随时重新打开它或发起另一个。

    BRS

    KIAN