This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:高温测试失败

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493420/bq76952-high-temperature-test-fail

器件型号:BQ76952

工具/软件:

您好、

 客户进行了高温测试、并将产品放置在80 ℃ 绝缘箱中。 Re 插入电压采集线路、并在 BREG 输出5秒后立即没有输出、导致 BQ76952无法启动。 温度越高、BREG 的输出电压时间越短。 IC 的最高工作温度可以达到85 ℃。 是什么导致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有 BREG、REGIN、REG18和 D4阳极的波形? 我想分析一下行为。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在这里关闭这个主题,因为你没有回复很长一段时间。 如果您还需要这里的帮助、请随时重新打开它或发起另一个。

    BRS

    KIAN