This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:与 PEC 的 I2C 通信在 BQStudio 中不起作用

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493684/bq76952-i2c-communication-with-pec-not-working-in-bqstudio

器件型号:BQ76952
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我尝试使用 BQStudio 在 BQ76952上为 I2C 通信启用 PEC。 我按照 EVM 用户指南中概述的步骤操作:

  1. 迭代 通信类型 最终目的 0x12 (具有 PEC 的 I2C) BQStudio。 (请参阅图2)

  2. 发送 SWAP_COM_mode 命令。

  3. 重新启动 BQStudio。

  4. 读取 电芯1电压(命令0x14) 以检查通信。

但是、I2C 通信仍然不包括 PEC、如 I2C 波形所示。

我是否错过了任何步骤? 如何确保 BQ76952的 BQStudio 中启用 PEC?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否仔细检查了数据存储器屏幕中的寄存器值、看看您是否成功写入0x12? 这个图显示了什么?

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我在这里关闭这个主题,因为你没有回复很长一段时间。 如果您还需要这里的帮助、请随时重新打开它或发起另一个。

    BRS

    KIAN