This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:在建议的开关频率下不工作

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503460/lm5122-q1-not-working-at-recommended-switching-frequency

器件型号:LM5122-Q1

工具/软件:

我运行 TI webench 电源设计器(18V-21V IN、24V OUT、8A)来获得基线设计、并围绕这些元件构建了一个评估板(替代类似的 N 沟道 MOSFET)。 我需要60V 器件进行降额)。 它不能在500kHz 的建议开关频率下工作。 当我将开关频率降低到100kHz 时、该设计确实可以正常工作。 可能的原因是什么? 它与高侧 MOSFET 的栅极电容有关? 或它的电荷?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    当您尝试在500kHz 和100kHz 下运行时、请分享原理图和波形。

    此致、

    Feng