This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:CHG FET 为高电平且 IC 未与 MCU 通信

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501507/bq76952-chg-fet-high-and-ic-not-communicating-with-mcu

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

工具/软件:

目前我已尝试使用 MSP430FR2355和示例代码与 IC 通信、但其效果不佳。 我卡住了"__bis_SR_register (LPM0_bits + GIE);"、因此我相信 IC 没有与 MCU 通信。  

下面列出了我观察到的内容:

  • CP1输出~22V
  • REG18输出1.8V
  • TS2悬空或输出0V
  • V1-3展示了使用电阻梯进行测试的(3.7、7.4和11.1)
  • V16为11.1V
  • DSG 栅极低电平
  • DSG DRAIN ~10.8V
  • DSG 源~11V
  • CHG 栅极~11V
  • CHG 源~10.8V
  • CHG 漏极~10.8V

我不确定还需要测量什么、但当使用 ESP32运行时、我能够与 I2C 通信、但由于时钟延展、它输出的值没有任何意义。 老实说、我不知道还要做什么、我尝试通过将 RST 引脚连接到高电平<1s 也>1s 来退出软关断模式、但似乎通过将 CHG 保持在高电平来恢复该状态。 有任何建议吗?  

这是我的原理图

下面是我 使用的代码

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/MSP430fr2355i2c.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到、当我通过将 RST_SHUT 拉至高电平>1s 使其退出关断模式时、TS2在连接到万用表探针时将显示约3.6V、当恢复悬空时将显示为0v。 连接热敏电阻时、其电压为98mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在连接到接地端的电容器中添加了 TS2、以使其保持唤醒状态、并且在我将 RST_SHUT 插入高电平时不会恢复软关断模式。 不过、我有几个问题

    • 连接到栅极的齐纳二极管电阻器并联网络的电压是多少? 对于我的系统、好像11V 电池组电压被发送到并联网络另一端的栅极、该端连接到 FET 的栅极。  
    • 当系统上有负载或电量时、系统如何检测? 当我的系统退出关断模式且 CHG FET 引脚变为低电平时、由于齐纳二极管和电阻器产生电压、CHG FET 仍然很高。 但是、当我将测试5V 电压发送到 DSG FET 栅极时、它能够将电流传递到测试负载。 那么这是如何工作的呢? 当存在负载时、它是否应该自动开启;如果是、我应该在 LD 和 PACK 引脚上看到什么?  

    我很欣赏 Yalls 的帮助,因为这一直是一个艰难的 IC 对于一个大学生没有很多经验。 我为不断简单的问题道歉,并希望你能继续帮助我! 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    使我相信 IC 没有与 MCU
    通信

    您是否有 SCL/SDA 线路的任何逻辑分析仪文件? 我们还 在此处提供了软件开发指南和示例代码、也可供参考。 您使用的是这样吗?

    SCL/SDA 线路的测量值是否均为~3.3V?

    [引用 userid="645615" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501507/bq76952-chg-fet-high-and-ic-not-communicating-with-mcu ]我尝试通过将 RST 引脚连接到高电平<1s 也>1s 来退出软关断模式、但它似乎通过将 CHG 保持在高电平来恢复该状态。 有任何建议吗?  [/报价]

    当您将 RST_SHUT 拉为高电平超过1s 时、您正在启动关断序列(关断模式常见问题解答)。 遗憾的是、这不能帮助您退出软关断模式。   有关如何退出的参考、请参阅软关断常见问题解答。

    我还注意到、当我通过将 RST_SHUT 拉高>1s 使其退出关闭模式时、TS2将在连接到万用表探头时显示约3.6V、当返回浮动时、它将返回0v

    如果 BAT 引脚上仍有电源连接且器件进入 SHUTDOWN 模式、则这是 TS2附近预期的正确电压。 中对此进行了详细讨论 第7.5节"关断模式" (TRM)的说明。  ~3.6V 是引脚上的预期电压降。  

    系统在系统上有负载或电荷时如何检测?

    负载通过 LD 引脚检测、而充电器通过 PACK 引脚检测。 有关它的更多信息、请参阅 TRM。 此 一般常见问题解答 也可能有助于参考。


    我需要一些时间来查看您的原理图、但是、 有关电芯连接和电芯短路的信息、请参阅将电池连接到 BQ769x2系列监控器常见问题解答。  


    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我目前没有连接到3.3V 上拉电阻器。 我仍然不明白 CHG 引脚应该发出什么。 目前我看到11V 输出、DSG 为低电平。 也许这是正常的吗? 我不确定。 我会尝试很快获得一些读数!