This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:堆叠2个 BMS IC 和#39;s、带隔离式 I2C 接口

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503577/bq76940-stacking-2-bms-ic-s-with-isolated-i2c-interface

器件型号:BQ76940

工具/软件:

您好:堆叠两个 BQ76940 IC 时、我们似乎处于这样的情况:每当我们导通为容性负载或在输出端施加 crowbar 时、我们就会使上部 BQ76940 IC 失效。

我们认为这是由于 BMS IC 单元输入端出现硬振铃所致。 我们已经尝试使用额外的二极管、更大的滤波电容器和更大的滤波电阻器来缓解这种情况。 当使用高 ESR 电池时,这种行为更为明显(在测试中认为便宜的18650、约.2欧姆),当我们使用的生产电池约为0.05欧姆时,环更小,但 crowbar 仍会杀死较高的 IC。

我们只能在连接容性负载或 Crowbar 时重现此问题。 我们看到电池输入端出现2-4 μ s 范围内的振铃、可能会变为负几伏或超出范围。 我们怀疑电压会杀死 IC、我们看不到任何其他电流路径。  这主要是我们认为的系统问题、在这种情况下、电芯 ESR 越低、BMS IC 就越稳健。  振铃似乎在上部 BMS IC 上也最为明显。 如有任何意见或反馈、将不胜感激。