This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:多相运行(升压)模式下的输入连接

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503283/lm5171-input-connection-in-multiphase-operation-boost

器件型号:LM5171

工具/软件:

您好、

我认为 LM5171适用于由两个独立电池供电的升压应用、其中一个电池连接到低压侧的每个通道、而高压侧则并联。 我希望实现电流共享、因此 ISET 需要按照数据表和其他各种文档所示连接在一起。  

1.两个电池可能有不同的电压电平供应两个通道,是否有问题?

2.如果只连接了一个电池,这是否会对电路产生负面影响(特别是 Iset 会短接在一起)?

编辑:此外、我还需要并联两个 LM5171设备(总共4个电池)。 用户可能会连接任意数量的电池(从1到4)。 虽然我可以使用组合逻辑来根据连接的电池数量确定要使用的 OPT 值、但我的疑问在于、当用户只连接两个电池时、会发生一个电池位于一个 LM5171上、第二个电池位于第二个 LM5171上的情况。 在这种情况下、如果我设置 OPT = 1、交错会以正确的180度发生、还是在给定 SYNCO 信号90度相位的情况下仅以90度发生? 如果是、是否有任何解决办法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    1.我看不出不同的低压电压有什么问题。

    2、通道是独立的。 我看不到任何负面影响。 也许您更希望关闭空闲通道以节省一些功耗。

    3.具有 SYNCO 的两个 LM5171之间仅支持90°或120°相移。 这并不是完美的180°交错。 但我认为这不是一个大问题。 如果您想要实现完美的180°交错、则必须 向 LM5171 (具有 MCU)发送时钟信号。 您可以使用 MCU 调整两个时钟信号之间的相移。

    此致、

    Feng