This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB50-Q1:请查看原理图

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB50-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503224/tps2hb50-q1-please-review-the-schematic

器件型号:TPS2HB50-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户使用 TPS2HB50-Q1绘制了第一个原理图。 您能查看下面的原理图吗?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    原理图看起来很好!

    首先、建议 VBB 有2个并联的电容器:

    4.7nF 到器件 GND 可滤除电压瞬态(例如、ESD、ISO7637-2)并改善辐射

    220nF 模块 GND 可稳定输入电源并滤除低频噪声。

    此外、VOUT 的输出端有一个电容器:

    220nF 滤除电压瞬态(例如、ESD、ISO7637-2)

    建议 RSNS 为1K Ω


    我看到输出端有二极管。 什么是被驱动在这里? 负载电流是多少?

    BR、  

    Alan