This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:ESD 问题

Guru**** 2535860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496329/tps23758-esd-issue

器件型号:TPS23758
主题: TPS23755中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在测试 TPS23758并发现存在 ESD 问题、您是否有建议可以避免 ESD 问题、或者如何在通过 ESD 断电后恢复 TPS23758?

  • 问题背景:

e2e.ti.com/.../ESD-issue.docx

  • 工程原理图和 PCB:

e2e.ti.com/.../UTi586A-ESD.7z

最好的应届毕业生

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    如果 ESD 故障主要发生在12V AUX 上、则 TPS23758无法在12V VDD 下完全运行。 它 VDD 至少需要 AUX-AUX > 13V、因此 VSS 需要> 13V +热插拔0.7V 体二极管压降+其他压降。  

    2.您可以尝试添加肖特基更好的 ESD-RTN 并增加 VCC 电压、以增强 TPS23758的 VSS

    3.请通过 https://www.ti.com/lit/an/slva233a/slva233a.pdf 查看有关 PoE PD ESD 的更多一般评论

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    客户反馈、添加  您提到的肖特基和3.3uF 电容器后、ESD 性能不会更好。 有任何疑问吗?

    此外、客户还支持+4kV 性能、但 TPS23758非常容易在-4kV 下触发自我保护(关断输出)。 主要问题是 TPS23758的自保护、客户想要知道如何 在通过 ESD 断电后复位 TPS23758、或者如何避免断电。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    感谢您的反馈。

    对于 TPS23758、具体注释的是肖特基二极管(在布局中放置在 RTN 和 VSS 附近)、并根据我们的经验增加 VC 电容。    关于元件和布局方面、www.ti.com/.../slva233a.pdf 上还有其他一般性注释。  

    此外、您能告诉我 ESD 故障主要是12V AUX 还是37-57V PoE 吗? 如果是12V AUX、则 TPS23758无法在12V VDD 下完全运行。 它 VDD 至少需要 AUX-AUX > 13V、因此 VSS 需要> 13V +热插拔0.7V 体二极管压降+其他压降。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    1、R&D 尝试了很多方法(包括肖特基方法和增大 VCC 电容方法)来提高 ESD 性能、但它们不起作用。

    2、ESD 故障主要发生在37-57 PoE 处。 他们也尝试使用24V AUX、但它不起作用。

    3、在 ESD 故障时如何复位 TPS23758 (TPS23758无法由 MCU 复位、因为 MCU 由 TPS23758供电、而在 TPS23758发生 ESD 故障时、MCU 将断电)? 我们是否可以使用以下电路来复位 IC (我们应该下拉 DEN、然后上拉 DEN)、或者您是否有一些简单的解决方案? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    感谢您提供更多信息。

    1、对于 TPS23758、另一个可能的原因是第二侧的同步 FET 可能会受到影响。 客户是否可以尝试在第2侧使用二极管并断开 CP 引脚、同时用100V 二极管替代 PSR?  

    2.另外对于4层或以上的板材,通常可以有足够的区域拉出接地多边形,客户是否接受重新布局?

    3.将 DEN 拉至 VSS 将使 VSS 之间的 PD 内部热插拔关闭。 这不是官方重置。 但最好尝试一下。  

    我可以知道 TPS23758发生故障时会出现什么行为吗? 我假设您没有输出电压、但 TPS23758的 VCC VDD-RTN 会下降、而 TPS23758的 FB-RTN 或 COMP-RTN 会下降?

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的建议。

    1、我已告知客户该建议、让他们尝试一下该建议。

    2.客户现在使用的是10层板,您可以参考客户的以下 PCB 文件。

    e2e.ti.com/.../PCB_2D00_UTi586A_5F00_MAIN_5F00_V1_5F00_2.brd

    3、客户只能使用12V 适配器供电,不能连接 PoE,所以不能通过将 DEN 拉至 VSS 来重置设备。 您是否有其他复位解决方案?

    4、TPS23758失败后的行为:Vb=0V、VCC = 4.27V、FB = 0V、COMP = 0V。  

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryker、

    感谢您的信息。

    [引用 userid="571400" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496329/tps23758-esd-issue/5769598 #5769598"]

    3、客户只能使用12V 适配器供电,不能连接 PoE,所以不能通过将 DEN 拉至 VSS 来重置设备。 您是否有其他复位解决方案?

    [/报价]

    如果关闭12V 电源并再次打开、是否能够复位?  此外、如果使用12V AUX、TPS23758无法在12V VDD 下完全运行。 它 VDD 至少需要 AUX-AUX > 13V、因此 VSS 需要> 13V +热插拔0.7V 体二极管压降+其他压降。

    [引用 userid="571400" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496329/tps23758-esd-issue/5769598 #5769598"]

    4、TPS23758失败后的行为:Vb=0V、VCC = 4.27V、FB = 0V、COMP = 0V。  

    [/报价]

    VCC =比 UVLO 低4.27V、PWM CTL 无法正常工作。  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    • 如果他们使用12V AUX、以及如何了解 TPS23758无法在12V VDD 下完全运行、会面临什么风险? 他们生产了大约500个系统、全部使用12V AUX、但在使用12V AUX 时不会遇到任何问题。 谢谢。
    • 关闭12V 电源并再次开启、可将其复位。 但需要添加一个外部电路。 复位 TPS23758的唯一方法是吗?

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryker:

    - TPS23755有 PD CTL 和 PWM CTL。 在12V 时、PD CTL 器件无法完全正常工作。 PWM CTL 部分可以正常工作。

    - 对我来说,这是最直接的方式来重置。 DEN 下拉等其他方法可能不起作用、更难实现  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    PD 控制器是否属于 PoE 检测器件? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    是的、PD CTL 大致与所有基于 VSS 的引脚相关、包括 DEN、由 VDD VSS 提供。 大约  VDD CTL 与所有基于 VC 的引脚相关、由 RTN-RTN 和 RTN-RTN 在内部提供。   

    此致、

    DIAN