This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:开关频率容差范围

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499260/tps56a37-the-switching-frequency-tolerance-range

器件型号:TPS56A37

工具/软件:

您好、

我的客户想了解最大和最小开关频率规格、能否告知其规格?

谢谢、此致、

Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我目前正在处理这方面的工作、几天后将作出答复。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    未列出 FSW 最小值和最大值的规格。 通常、我们仅针对固定频率器件来表征它。 由于这是 D-CAP3、我们不会对此进行表征。 频率将在500kHz 范围内变化、我在下面附上了一些频率数据以供参考。

    希望这有所帮助。 如果这有助于解决您的问题、请不要忘记点击"这解决了我的问题"。

    谢谢您、
    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Calan。

    实际上、最好在数量上提供规格容差。

    我们无法从图中判断规格值。

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    通常、我们不会在该具有 D-CAP3控制模式的器件中描述这一点。 我们主要针对固定频率器件来表征这些器件、因此我认为我们没有该器件的这些数据。 根据经验、频率约为+/- 10%、因此约为450kHz 至550kHz。

    谢谢!

    Calan