This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:有关备选器件

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54SC4T125-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503310/sn74axc4t245-regarding-alternate-part

器件型号:SN74AXC4T245
主题中讨论的其他器件:SN54SC4T125-SEP

工具/软件:

尊敬的团队

上述器件在-55°C 至125°C 的温度范围内是否有任何替代产品可用?
如果是、请尽快回复  

谢谢。此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    通用产品未达到这种宽电压范围的额定值、但是 SEP 和其他级器件可以支持该范围、即 SN54SC4T125-SEP: www.ti.com/.../sn54sc4t125-sep.pdf。 该器件的功能(两个方向控制转换器)相似、但 SN54SC4T125具有2个 DIR 引脚、而不是4个用于每个通道的选择。  

    此致、

    插孔