This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:适用于 bq41z50的 I2C

Guru**** 2381380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ41Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502969/bq41z50-i2c-for-bq41z50

部件号:BQ41Z50
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

尊敬的团队:

另一个 E2E 主题 bq 41. Z50将仅支持数据表中指定的 SMBus

就像我所知道的 40 z50也刚刚在数据表中规定它只能用于 SMBus、但在此 E2E 主题中、有一种方法可以支持 bq40z50的 I2C

我想知道 bq41z50是否也可以使用与 bq40z50相同的方式  来遵循此 E2E 主题来支持 I2C?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hy、

    BQ41Z50和 BQ40z50仅由 SMBus 支持。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。

    如何  在 E2E 主题中使用这种方式来支持 bq41z50中的 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hy、

    尽管有一个文档提供了"SMBus 与 I 2 C 器件的兼容性"、但它尚未在测量仪表应用上进行测试、也不支持使用此流程的 BQ41Z50和 BQ40z50。

    谢谢您、
    Alan