This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:使用逻辑分析仪从 BQ27220电池模块发出读取命令。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501601/bq27220-issue-reading-commands-from-bq27220-battery-module-using-logic-analyzer

器件型号:BQ27220

工具/软件:

大家好:
我的电池模块使用 BQ27220作为监测计 IC。 我遇到了一个问题、在为 TI EVSW 充电和运行时、我使用逻辑分析仪记录命令。 有时、我会看到随机出现"Read to 0x7F NAK"、也会出现0xFF。
有人知道这可能是什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、

    如果您使用的是 EVSW、那么可以忽略这些读取。 这是 EVSW 在后台执行的操作、并不重要。

    此致、

    Adrian