This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:短路保护

Guru**** 2892720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494335/tps5430-short-circuit-protection

器件型号:TPS5430
主题中讨论的其他器件: LM2596

工具/软件:

您好、

我使用 TPS5430将15VDC 转换为5VDC。 电路工作正常、但是否有任何短路保护方法来防止过热或防止电路损坏。 例如、如果输出接地短路、那么如何防止损坏。

任何建议都会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nimit

    TPS5430具有内置短路保护功能。 它具有逐周期和断续模式、可以避免在短路事件期间造成损坏。  

    此器件的典型电流限制约为5A

    有关更多详细信息、请参阅:  6.3.9过流限制  

     

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 LM2596电路 tooo。 每当 lm2596的输出短接至 GND 时、它都会自动关断、而与 TPS5430一样、情况并非如此。 我尝试将 TPS5430输出短接至地、从而导致输出电感器损坏。 对原因的任何想法与 LM2596的工作原理相同。 如果您需要我的原理图、那么请让我知道我可以发布它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于另一次更新、我已使 ENA 悬空、当输出短路时、电压为 VIN 变为5至8伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Nimit、请分享您的原理图。 此外、您能否请尝试逐步将器件过载至电流限值?  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是原理图。 输入电压为14VDC 或13.98VDC。 电感器的值为47uH、电流容量为1.2A。分压电阻器值为 R3 = 10K 且 R4 = 3.24K、输出电容器为100Uf 25V 或150Uf 25V。 在输出侧、我使用了5.1V 的齐纳二极管。 输入电容器为22uF 和50V、环流二极管为 ss34。

    如果原理图有任何问题、敬请告知。 我也正在上传 PCB、让我告诉您、我不是 PCB 设计专家、因此其中存在故障。 请告诉我所做的更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nimit

    我恢复了您的原理图和布局、看起来很好。 不过、电感器值非常大、可以降低到18或22uH。

    现在回到问题上来:此器件实现了断续模式、以防止电流失控。 此保护模式在以下情况下触发: 连续两次 电流限制周期出现在中 最短导通时间。  为了调试该问题、我们来看看断续模式是否正确触发。 是否可以通过短接输出来共享 SW、IL、Vout 波形? 输出可以短接很短的时间、以保护电感器。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    我有范围、但我不是使用这款器件的专家。 我希望你知道我想要什么。 我希望 TPS5430在输出接地短路的情况下自动关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nimit

    如果没有波形、调试会有点困难。 请说明如何将输出短接? 是通过极低阻抗的电缆吗?

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    在大电流使电感器升温之际、我将5VDC 和 GND 端子直接连接在一起。 是低阻抗电缆。

    我注意到、当输出短路时、Vin 的值不会大幅下降、直到10VDC、如果我保持短接大约2秒。 或更多功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nimit

    请分享器件型号 能量。 电感器可能会饱和、从而导致电感器击穿。  

    谢谢你  

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是带有标识470的 CD54串联电感器。 是的中国制造商,但在其他电路工作良好. 该电感器在5秒后击穿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nimit

    是否有其数据表或饱和电流信息。 如果 Isat 低于最小峰值电流限值、则会产生问题

    探测电感器电流有助于更好地理解该问题。 您能分享 IL 波形吗? 您可以将其运行几毫秒以避免击穿。

    谢谢你  

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我可以得到这个图像,但我需要一些时间。 被困在其他工作中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、尼米特

    获取这些波形后、请告诉我。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    我有另一个带有 TPS5430的电路、它运行得很好。 可能在当前设计中、原理图中可能存在一些问题、因此无法按预期工作。 您现在可以关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nimit 的更新。