This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:全桥 LLC 设计60VDC @ 25A

Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503301/ucc25600-full-bridge-llc-design-60vdc-25a

部件号:UCC25600
Thread 中讨论的其他器件:UCD3138UCC28950

工具/软件:

我将开始研发直流/直流转换器、具体要求如下。

VIN;26V、范围:20V 至32V

输出电压:60V、25A、1500W、隔离、导通冷却、 无风扇设计

我正在考虑使用 LLC 转换器、这是否是一种很好的方法、并且提到的 IC 支持全桥 LLC 配置?

我乐于提供有关设计方法的建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关类似问题、请参阅过去的帖子。

    您需要设计外部电路来驱动全桥。  

    我建议为此电源使用 UCC28950或数字控制器 UCD3138。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我首先搜索论坛。 但无法找到具有我的升压增益和功率的东西。
    我研究了 UCC28950并使用 WebBench 进行设计、但我无法实现超过93%的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    效率在很大程度上取决于您的功率级设计。 您是否尝试过 TI.com 上的计算器工具?

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC222

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文档针对的是降压模式。 即使我开始计算值、给定效率下的 Lk 也为-4uH、这意味着它无法实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zain、

    对于 UCC28950问题、请打开另一个主题。

    谢谢、