This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:处于强制 PWM 模式时、静态电流流入 Vin/Vout 的内容是什么?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503788/tps631010-what-s-the-quiescent-current-into-vin-vout-when-in-force-pwm-mode

部件号:TPS631010

工具/软件:

您好~

当 Vout 3.3V 且存在[Vin < Vout]和[Vin > Vout]条件时、处于强制 PWM 模式时、流入 Vin/Vout 的静态电流是多少?


PFM 模式下的静态电流应为(0.15+8) uA ~(6.1+8) uA、对吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于周末、我们的 AE 将在下星期一向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    正确、PFM 模式下的静态电流接近8uA。  8uA 此处是包括 Vin 和 Vout 在内的总电流。

    如果在 FPWM 模式下、如果我的存储器正确、它应该在5mA 周围。  

    此致

    TAO